DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Creación de un momento

  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Momentos y toque para crear un momento.
  3. Introduzca el nombre del momento (A).
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento tocando .
  4. Toque Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
  5. Seleccione los dispositivos (C) para los que desee configurar una acción y pulse Hecho.
  6. En la pestaña Creador de momentos, seleccione cualquiera de los siguientes dispositivos y configure acciones.
    • Para la persiana:
      • Arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para abrir/cerrar la persiana completamente (D,E).

      • Arrastre la barra deslizante para mantener la persiana en la posición preferida.

    • Para las lamas de la persiana:
      • Seleccione Posición (F) y arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para abrir/cerrar la persiana (G).

      • Seleccione Inclinación de lamas (F) y arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar la posición de inclinación de la persiana (H).

  7. Toque Establecer.
  8. Una vez establecidas todas las condiciones, pulse Guardar.
Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña de Momentos. Puede tocar el momento para activarlo.
SUGERENCIA:
  • Si desea mostrar los momentos creados en la pantalla Inicio, vaya a Inicio > > Pantalla de inicio > Momentos y active el interruptor de alternancia Momentos.

  • También puede reorganizar los momentos pulsando Editar desde la pestaña Momentos de la pantalla de Inicio o pulsando Automatización > Momentos > Reordenar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?