DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos.

Para criar um momento:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda a Momentos > para criar um momento.
  3. Introduza o nome do momento (A).
  4. Toque em Adicionar ações (B) para selecionar a lista de dispositivos.
  5. Na página Selecionar dispositivos, selecione os dispositivos a serem acionados pelo momento a partir da lista (C).
  6. Toque em Etiqueta.
  7. Na página Criador de momentos, toque em Sensor de movimento exterior para definir ligado/desligado ou aberto/fechado.
    Por exemplo:
    • Se o sensor controlar a(o) porta/portão, pode defini-lo em Abrir/Fechar.

    • Se o sensor controlar dispositivos como, por exemplo, luzes pode defini-lo em Ligado/Desligado.


  8. Toque em Definir.
  9. Na página Criador de momentos, toque em Guardar.
    O momento ficará visível no separador Momentos. Toque no momento para o ativar.
    SUGESTÃO:
    • Se pretender ver os momentos criados no ecrã Principal, vá até ao Início > > ecrã Inicial > Momentos. Ative o seletor de ativação/desativação para ver os momentos no ecrã Inicial.

    • Também pode reorganizar os momentos tocando em Editar a partir do separador Momentos no ecrã Inicial ou tocar em Automatização > Momentos > Reordenar.

  10. Para alterar o ícone do momento, toque no ícone (D), selecione o ícone necessário e toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?