DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Solución de problemas en Quick Home Connect

Síntoma

Posible causa

Solución

El LED se muestra en ámbar en el dispositivo.

El emparejamiento no se ha completado y se han restablecido los valores predeterminados de fábrica.

Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo.

Consulte

El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable.

El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro.

Coloque el interruptor inalámbrico más cerca del dispositivo.

El interruptor inalámbrico deja de estar emparejado.

Vuelva a emparejar el dispositivo.

Consulte

La batería del interruptor inalámbrico está descargada.

Sustituya la batería del interruptor inalámbrico

Escenario

Procedimiento

Controle varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico.

Para controlar varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico, comience por emparejarlo con un dispositivo. A continuación, utilice el mismo interruptor inalámbrico para emparejarlo con dispositivos adicionales.

NOTA: Puede emparejar hasta 7 dispositivos a un solo interruptor inalámbrico.

FLS de 1 tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).

Empareje el interruptor inalámbrico con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).

FLS de 2 tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).

Empareje el interruptor inalámbrico izquierdo o derecho con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente). También puede emparejar otra tecla basculante del interruptor inalámbrico con otro dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?