DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar una toma de corriente entre otros dispositivos disponibles en la habitación.
Identificar la toma de corriente:
  1. En la página principal, toque .
  2. Toque Dispositivos > Enchufe conectado > Identificar (A).
    NOTA:
    • Esta función hace parpadear los LED de la toma de corriente para que pueda identificar el dispositivo. Puede tardar hasta un minuto en arrancar y hacer parpadear el LED de la toma de corriente.

    • Los LED de la toma de corriente continuarán parpadeando hasta que pulse OK.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.