Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub
- En la pantalla de Inicio, toque
.
- Pulsar > Electrodomésticos > .
- Pulse Escanear código QR y permita
que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee
el código QR ubicado en el dispositivo.NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.
Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:
-
(A): introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.
-
(B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.
-
- Toque Siguiente, pulse brevemente el botón 3 veces y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.
- Una vez se haya unido el dispositivo, pulse
(A) y seleccione un icono adecuado para su carga y pulse Guardar.
NOTA: El icono de enchufe eléctrico está asignado por defecto. - Toque
(B) para introducir el nombre del dispositivo.
- Pulsar Siguiente y asignar el socket
a una sala nueva o a una existente y pulsar Enviar.IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, pulse Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuración del dispositivo.
Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:
-
+ Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.
-
Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.
NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa. -