DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-07

Quick Home Connect

O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa funções como comutação, regulação de intensidade de luz e controlo de estores utilizando o interruptor sem fios conectável (a seguir designado interruptor sem fios) através de uma rede Zigbee.

O interruptor sem fios é um interruptor de botão de pressão sem fios alimentado por bateria que é utilizado para controlar dispositivos Zigbee (tais como, regulador de luz, estore, interruptor e tomada) na mesma rede Zigbee.

Limitações

  • O Quick Home Connect só funciona como uma solução de controlo de divisão.

  • Com um interruptor sem fios simples, não pode misturar iluminação e controlo de estores. No entanto, com um interruptor sem fios duplo, pode atribuir um elemento para regulação/comutação e o outro para controlo de estores, ou vice-versa.

  • Esta solução não suporta o controlo remoto, utilização de aplicações de smartphone ou funcionalidades de programação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.