DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-07

Resolução de problemas no Quick Home Connect

Problema

Causa possível

Solução

O LED fica âmbar no dispositivo.

O emparelhamento não foi concluído e voltou à predefinição de fábrica.

Volte a emparelhar o interruptor sem fios e o dispositivo.

Consulte

O interruptor sem fios não consegue controlar o dispositivo de forma fiável.

O interruptor sem fios e o dispositivo estão demasiado afastados um do outro.

Coloque o interruptor sem fios numa posição mais próxima do dispositivo.

O interruptor sem fios perdeu o emparelhamento.

Emparelhar novamente o dispositivo.

Consulte

A bateria do interruptor sem fios está descarregada.

Substitua a bateria do interruptor sem fios

Cenário

Procedimento

Controle vários dispositivos com um interruptor sem fios.

Para controlar vários dispositivos com um único interruptor sem fios, comece por o emparelhar com um dispositivo. A seguir, utilize o mesmo interruptor sem fios para emparelhar com os dispositivos adicionais.

NOTA: Pode emparelhar até 7 dispositivos a um único interruptor sem fios.

FLS simples com dispositivos (interruptor de relé, regulador de luz, controlo de estores ou tomada).

Emparelhe o interruptor sem fios com qualquer um dos dispositivos (interruptor de relé, regulador de luz, controlo de estores ou tomada).

FLS duplo com dispositivos (interruptor de relé, regulador de luz, controlo de estores ou tomada).

Emparelhe o interruptor sem fios esquerdo ou o direito com qualquer um dos dispositivos (interruptor de relé, regulador de luz, controlo de estores ou tomada). Também pode emparelhar outro interruptor basculante do interruptor sem fios com outro dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?