DUG_Regulador PB Unica_WH-08

Reinicio del dispositivo

Puede reiniciar manualmente el dispositivo a los valores por defecto de fábrica.
  • Corta pulse el botón pulsador 3 veces (< 0,5 s) y, a continuación, realice una pulsación larga del botón pulsador una vez (>10 s).

  • El LED parpadea en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte el botón.

  • El LED deja de parpadear cuando se reinicia correctamente el dispositivo.

  • El regulador de pulsador se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que está preparado para el emparejamiento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.