DUG_Regulador PB Unica_WH-08

Ajuste del nivel de luminosidad usando la aplicación

  1. En la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el regulador.
  2. En la pantalla de control del dispositivo, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para aumentar/disminuir el brillo (A).
    SUGERENCIA: Pulse (B) en la pantalla de control del dispositivo para encender o apagar el regulador de intensidad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?