DUG_Regulador PB Unica_WH-08

Solución de problemas

Síntoma

Solución

No es posible aumentar la regulación.

  • Reduzca o aumente la carga.

  • Deje que se enfríe el regulador en caso de sobrecalentamiento.

  • Cambie la carga (si la carga es incompatible con el regulador).

No se puede encender.

  • Deje que se enfríe el regulador en caso de sobrecalentamiento.

  • Reduzca la carga.

  • Cambie la carga.

  • Compruebe el cableado entre el botón y el regulador.

Parpadeo con luminosidad mínima

  • Aumente el brillo mínimo (si el parpadeo persiste, instale un dispositivo de corrección de carga de 31LCDA).

  • Cambie la carga (si la luminosidad mínima es insuficiente).

  • Establezca el modo RL LED.

Parpadeo

Escasa capacidad de regulación

  • Cambie el rango de regulación.

  • Establezca el modo RL LED.

  • Cambie la carga (si la carga es incompatible con el regulador).

El dispositivo no está preparado para vincularse después de que se haya eliminado de la aplicación.

Restablezca los valores predeterminados de fábrica, consulte Restablecimiento del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.