DUG_Regulador PB Unica_WH-08

Indicación LED

Emparejamiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Una vez completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Reinicio

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED parpadea en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. El dispositivo se restablece y el LED parpadea en verde durante unos segundos y, a continuación, permanece en ámbar.

Identificación del dispositivo

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en rojo.

Al identificar correctamente el regulador, los dispositivos de iluminación conectados Intermitente Encendido/Apagado.

Modo de conexión diferente

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en verde y rojo durante el emparejamiento.

El dispositivo está intentando conectarse a otro modo de conexión.
Realice 3 pulsaciones cortas del pulsador y manténgalo pulsado durante 20 segundos. Cuando el LED parpadee en rojo rápidamente, suelte el pulsador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?