DUG_Wassersensor_WH-05

Gerätehistorie überprüfen

Mit der Wiser Home App können Sie den Sensorverlauf anzeigen, der angibt, wann das Ereignis der Erkennung eines Wasserlecks protokolliert wurde. Der Sensor zeichnet jedes Ereignis auf und speichert es in der Cloud.
HINWEIS: Wenn die Cloud-Verbindung unterbrochen wird, werden die Ereignisse der Erkennung eines Lecks nicht im Verlauf angezeigt.
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Geräte oder auf eine Raum-Registerkarte, wo sich der Sensor befindet.
  2. Tippen Sie auf der Seite der Gerätesteuerung auf Verlauf.
    VORSCHLAG: Auf der Verlaufsseite werden alle aufgezeichneten Ereignisse angezeigt, auch wenn der Schalter für die Sensorbenachrichtigung deaktiviert ist. Weitere Informationen zum Schalter für die Sensorbenachrichtigung finden Sie unter Gerätebenachrichtigung einstellen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?