DUG_Sensor fuga de água _WH-06

Verificar o histórico do dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode aceder ao histórico do sensor, que regista os casos em que foi detetada uma fuga de água. Cada evento é registado pelo sensor e armazenado de forma segura na nuvem.
NOTA: Em caso de perda da ligação à nuvem, os eventos detetados de fuga não irão aparecer no histórico.
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador da divisão onde está o sensor.
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Histórico.
    SUGESTÃO: A página do histórico exibe todos os eventos registados, mesmo que o seletor de ativação/desativação de notificações do sensor esteja desativado. Para mais informações sobre o seletor de ativação/desativação de notificações do sensor, consulte Definir as notificações do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?