DUG_Boiler Relay_WH–07

Identificación del dispositivo

Con la app Wiser Home, puede identificar el relé de caldera entre otros dispositivos disponibles en la sala.
Para identificar el relé de la caldera:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Relé de caldera > Identificar (A).
    NOTA:
    • Esta función hace parpadear los LED del relé de caldera para que pueda identificar el dispositivo.

    • Los LED del relé de caldera continuarán parpadeando en verde hasta que pulse OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?