DUG_Sensor de inundación _WH-05

Indicaciones LED

Emparejamiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse la tecla de función 3 veces

El LED parpadea en naranja una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse la tecla de función 3 veces y manténgala pulsada una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo.

El sensor está en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. A continuación, el sensor se reinicia y el LED comienza a parpadear en verde antes de apagarse.

Nivel de la batería

Indicación LED

Estado

El LED parpadea naranja una vez por minuto con un pitido.

El nivel de la batería es bajo (<10 %), sustituya la batería.

NOTA: Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.

Identificación del dispositivo

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en verde.

 El sensor está conectado al Hub Wiser.

NOTA: Esta función se inicia desde la aplicación para identificar el sensor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?