DUG_Boiler Relay_WH–05

Por su seguridad

ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Los terminales de la placa de pared pueden conducir corriente eléctrica aunque el dispositivo no funcione. Antes de realizar trabajos en el dispositivo, desconecte siempre el dispositivo de la alimentación a través del fusible del circuito de entrada.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
PELIGRO DE DAÑAR EL DISPOSITIVO
Ponga siempre la unidad en funcionamiento conforme a los datos técnicos especificados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?