DUG_Micro Module Dimmer_WH-05

Justera ljusstyrkan med appen

Genom att använda Wiser Home-appen kan du öka/minska ljusstyrkan i pucken.
  1. Gå till fliken Kontroll, tryck på Alla enheter eller rumsfliken där pucken finns.
  2. På enhetskontrollskärmen drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska ljusstyrkan (A).
    FÖRSLAG: Du kan också sätta på/stänga av pucken på enhetskontrollskärmen, tryck på (B) för att sätta på/stänga av.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?