DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-07

Aktor über die App ein-/ausschalten

Mit der Wiser Home App können Sie den Aktor per Fernzugriff ein-/ausschalten.
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Kontrolle, tippen Sie auf Alle Geräte oder auf die Raum-Registerkarte, wo sich der Aktor befindet.
  2. Tippen Sie zum Ein-/Ausschalten auf (A).
    VORSCHLAG: Sie können das Gerät auch ein-/ausschalten, wenn Sie es zu Ihren Favoriten hinzufügen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?