Appairage d’un commutateur sans fil avec un micromodule pour interrupteur (Puck)
- Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir supérieur du commutateur sans fil.
-
Pour appairer le Puck, procédez de l’une des manières suivantes :
AVERTISSEMENTRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE- Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
- N’actionner les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant aux exigences de la norme EN 60900.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.- Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton Setup/Reset du Puck.
- Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir mécanique.
La LED d’état du Puck clignote en vert.NOTE: Si le Puck se trouve derrière le bouton-poussoir mécanique, la LED d’état n’est pas visible.La lumière connectée au Puck clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le Puck. Le Puck peut désormais être contrôlé par le commutateur sans fil.