DUG_Micromodule pour interrupteur_WH-07

Au sujet de l’appareil

Le Interrupteur d'éclairage du module Micro Wiser (ci-après dénommé Interrupteur À Pic / Commutateur du micro-module) combine les avantages de la fonctionnalité de commutateur intelligent avec des commutateurs à bouton-poussoir mécaniques ordinaires. Il transforme un interrupteur classique en un dispositif connecté qui peut être commandé à partir de l'interrupteur ou via le Wiser application. Il peut commuter des charges ohmiques, inductives ou capacitives.
NOTE: Ne commandez aucun équipement dépendant d’une alimentation électrique permanente.

Caractéristiques supplémentaires :

  • Télécommandé avec 10 boutons-poussoirs mécaniques au maximum.

  • Définition d'un horaire via la Wiser Domicile application.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?