DUG_Micromodule pour interrupteur_WH-07

Test de l’appareil

Avant d'utiliser le puck, testez-le manuellement et assurez-vous qu'il fonctionne lorsqu'il est connecté aux appareils.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
  • Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
  • N’activez les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant au exigences de la norme EN 60900.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Appuyez brièvement sur le bouton Test une fois, l'appareil connecté s'allume/s'éteint.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?