Configuration de l’appareil
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur pour accéder à l’écran Détails de l’appareil.SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > Sélectionner l’appareil >
> Paramètres de l’équipement.
A
Nom de l’équipement : Appuyez pour changer le nom de l'appareil. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Renommer l’appareil.
B
Emplacement : Appuyez pour attribuer l’appareil à n’importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Pour plus d’informations, reportez-vous à Sélection de l’emplacement de l’appareil.
C
Identification : Appuyez pour identifier l'appareil. La LED d’état clignote en rouge et les dispositifs d’éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt à la suite de l’identification de l’interrupteur.
Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil. Pour plus d’informations, reportez-vous à Identification de l’appareil.D
Supprimer : Appuyez pour supprimer l’appareil du système.
NOTE:-
La suppression de l’appareil réinitialise le puck. Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que le puck est prêt pour l’appairage.
-
En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation de l’interrupteur, reportez-vous à Réinitialisation du dispositif.
E
Indicateur d’intensité du signal Zigbee : Indicateur d’intensité du signal Zigbee qui affiche l’intensité actuelle du signal de l’appareil.
-