DUG_Schaltaktor 1fach UP_WH-07

Problembehandlung

Fehler

Mögliche Ursache

Lösung

Das Gerät ist nicht bereit für die Kopplung, nachdem es aus der App entfernt wurde.

Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, siehe Gerät zurücksetzen

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Das Gerät kann keine Verbindung zum Hub herstellen. Nach 3-maliger Betätigung blinkt die Geräte-LED 30 Sekunden lang grün/rot.

HINWEIS: Dies gilt nicht für das neuere Zigbee®-Modell.

Der Kopplungsmodus hat sich geändert.

  1. Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen.
  2. Nach dem Zurücksetzen betätigen Sie die Setup/Reset-Taste oder -Drucktaste 4-mal und halten Sie sie dann 20 Sekunden lang gedrückt, bis die LED rot blinkt.

    Das Gerät sollte im richtigen Modus neu gestartet werden.

  3. Drücken Sie nach dem Neustart 3-mal die Setup-/Reset-Taste oder -Drucktaste, um den Kopplungsmodus zu starten.

    LED blinkt orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?