DUG_Micro Module Light Switch_WH-06

Ein-/Ausschalten des Aktor mit der App

Mit der Wiser Home App können Sie den Aktor aus der Ferne ein- und ausschalten.
So schalten Sie den Aktor mit der App ein/aus:
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raums, in dem sich das Gerät befindet.
  2. Abzweig (A), um den Puck ein-/auszuschalten.
    VORSCHLAG: Sie können das Gerät auch ein-/ausschalten, wenn Sie es vom Startbildschirm aus zu Ihren Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen über Favoriten finden Sie im Abschnitt Favoriten verwalten im jeweiligen Systemhandbuch.
    HINWEIS: Die Steuerung wird nicht angezeigt, wenn Sie nur ein einziges Gerät im Wisen System haben. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?