DUG_Trådløs jalousi styring for indbygning (puck)_WH-08

Quick Home Connect

Quick Home Connect er en trådløs tilslutningsløsning til Zigbee-enheder uden behov for en hub- eller smartphone-applikation. Quick Home Connect er den hurtige genvej til trådløs boligautomation. Den udfører funktioner som f.eks. tænd/sluk, dæmpning og solafskærmningsstyring med batteritrykket (herefter kaldet batteritryk via et Zigbee-netværk.

Det trådløse batteritryk er en batteridrevet trådløs trykknap, der bruges til at styre Zigbee-enheder (såsom lysdæmper, solafskærmning, relæ og stikkontakt) inden for det samme Zigbee-netværk.

Begrænsninger

  • Quick Home Connect anvendes kun som en rumstyringsløsning.

  • På et 1-kanals trådløs batteritryk kan du ikke blande belysnings- og solafskærmningsstyring. Med et 2-kanals trådløs batteritryk kan du dog tilknytte den ene kanal til dæmpning/tænd/sluk og den anden til solafskærmningsstyring eller omvendt.

  • Løsningen understøtter ikke fjernstyring uden for hjemmet, brug af smartphone-app eller planlægningsfunktioner.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?