DUG_Jalousistyring med puck-modul_WH-07

Opsætning af tidsplan

Jalousiet kan styres og udløses af en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, følger dit system den aktive tidsplan. Du kan når som helst oprette eller redigere tidsplanerne. Enhederne kan styres fuldt ud efter tidsplanen. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres enhederne på et givet tidspunkt.
Sådan oprettes en tidsplan:
  1. Hjem skærmen skal du trykke på > Tidsplaner > .
  2. Indtast et navn på tidsplanen (A).
  3. Vælg en enhedstype (B).
  4. Vælg listen over de enheder (C), som tidsplanen skal gælde for.
  5. Tryk på Opret.
  6. Tryk på for at tilføje en begivenhed.
  7. Vælg en tilstand (Åben/Lukket/procent) (D), tidsperiode (E), og tryk på Indstil.
    TIP:
    • Du kan tilføje flere tidsplaner efter behov. Vælg dage, tryk på , og indstil on/off-tilstand og tid.

    • Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .

      • Tryk på Tidsplan, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på Kopiér.

      • Tryk på Dag og vælg de dage, du vil tilknytte, og tryk på Kopiér.

      • Når tidsplanen starter, kan du se indtil-tiderne på fanen Styring under enhedens navn.

    • På den øverste højre skærm skal du trykke på og vælge drejekontakten Følg tidsplan for at slå tidsplanen til/fra.

    • Når tidsplanen starter, kan du se indtil tiden på følgende skærme:

      • Skærmen Enhedsstyring.

      • Fanen Styring under enhedens navn.

      • Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?