DUG_Trådløs jalousi styring for indbygning (puck)_WH-08

Sæsonbestemt komforttilstand

Den sæsonbestemte komforttilstand bruger den forventede temperatur på et sted eller oplysninger fra lys- og temperatursensorerne til at bestemme temperaturen i et rum og opretholde en ønsket temperatur i det ved at åbne eller lukke skodderne.

Det er en løsning, der effektivt opretholder den ønskede temperatur i et rum på alle årstider:
  • Vinter: Om vinteren forbliver skodderne åbne om dagen og lukkes efter solnedgang. Den bruger den maksimale naturlige varme til at opretholde den ønskede rumtemperatur.

  • Sommer: Om sommeren lukkes skodderne i løbet af dagen, så den ønskede temperatur opretholdes i et rum, samtidig med at der kommer godt med lys ind i rummet.

  • Midt i sæsonen: På andre årstider end sommer eller vinter:

    • Hvis den højeste temperatur på en dag når 22 °C eller derover, aktiverer den sæsonbestemte komforttilstand jalousierne på samme måde som om sommeren.

    • Hvis den højeste temperatur på en dag er under 22 °C, aktiverer den sæsonbestemte komforttilstand jalousierne på samme måde som om vinteren.

Den sæsonbestemte komforttilstand tilpasser funktionen på grundlag af de enheder, der er tilgængelige i dit system, og har tre niveauer af algoritmeeffektivitet. Hvert niveau forbedrer komforten og energibesparelserne ved at integrere yderligere datakilder:

  • Grundlæggende niveau - styring baseret på tid og geografisk placering:

    På dette niveau bruges din boligs geografiske placering og tidspunktet på dagen til at styre jalousierne automatisk på grundlag af de anslåede tidspunkter for solopgang og solnedgang. Derved opretholdes det optimale lys og den optimale temperatur i boligen. Dette niveau er ideelt til brugere, der ønsker en enkel, automatiseret løsning uden yderligere sensorer.

  • Forbedret niveau - Temperatur - målrettet optimering:

    På dette niveau bruger den ud over tiden og din boligs geografiske placering også den lokale indendørs- og udendørstemperatur. Den styrer jalousierne dynamisk baseret på temperaturforholdene i realtid for at forbedre komforten.

  • Avanceret niveau - Klassens bedste optimering med lyssensorer:

    På dette niveau forbedrer den derudover jalousistyringen ved at bruge lysintensiteten i realtid, der måles af udendørs bevægelsessensorer, og indendørs- og udendørstemperaturen.

    Den giver maksimal effektivitet ved at tilpasse jalousibevægelserne på grundlag af aktuel temperatur og naturligt lys i stedet for kun at være baseret på de anslåede tidspunkter for solopgang/solnedgang.

TIP: Valg af det rigtige niveau til jalousifunktionen:

Den sæsonbestemte komforttilstand tilpasser sig til de enheder, der er installeret i dit system. Selvom hvis du ikke har alle de nødvendige sensorer, kan du stadig drage fordel af funktionen på det grundlæggende niveau. Denne fleksible tilgang sikrer, at du kan opleve optimeret komfort og energieffektivitet uanset opsætningen af dit system.

Men for at opnå de bedste resultater anbefaler vi at bruge det komplette sæt af kompatible enheder.


BEMÆRK: Den sæsonbestemte komforttilstand fungerer præcist, når der er installeret indendørs og udendørs temperatursensorer (temperatur-/fugtighedssensor) og udendørs bevægelsessensorer i hjemmet.
VIGTIG: IP-klassificeringen for de sensorer, der bruges til sæsonbestemt komforttilstand, er som følger:

Sensorer Kapslingsklasse
Udendørs bevægelsessensor IP66 - Sensoren er beskyttet mod indtrængende støv og vand.
Temperatur-/fugtighedssensor IP20 - Sensoren er beskyttet mod faste genstande med en størrelse på mere end 12 mm.

Derfor bør de installeres på et egnet sted.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.