DUG_Jalousistyring med puck-modul_WH-07

Om enheden

Wiser jalousistyring med puck-modul (herefter benævnt Puck ) leverer de intelligente jalousifunktioner ved hjælp af almindelige mekaniske dobbeltafbrydere. Jalousiens Puck kan styres direkte fra en kabelforbundet dobbeltafbryder eller trådløst via Wiser-appen.
Relækontakterne er mekanisk låst mod hinanden for at forhindre samtidig udløsning af de to relæers udgange.
BEMÆRK: Anvend ikke puck til at styre enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning.

Styringsmuligheder

Styring af hjemmet med Wiser-appen: For at styre Puck gennem Wiser-appen skal du bruge en Wiser Hub. Se Parring af enheden.

Direkte betjening: Puck kan altid styres direkte på stedet. Du kan også tilslutte det til en mekanisk dobbeltafbryder. Se Manuel betjening.

Yderligere funktioner:

  • Fjernbetjening med maks. 10 mekaniske dobbeltafbrydere.

  • Beskyttelse af motoren mod beskadigelse ved hjælp af to gensidigt mekaniske og elektroniske låse mellem relækontakterne.

  • Beskyttelse mod elektronisk overbelastning, overophedning og kortslutning.

  • Indstilling af en tidsplan ved hjælp af Wiser-appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?