DUG_Jalousistyring med puck-modul_WH-07

Fejlfinding

Symptom

Løsning

Ingen jalousibevægelse eller ukontrolleret jalousibevægelse.

  • Kontrollér strømforsyningen.

  • Kontrollér ledningerne mellem pucken og trykknapafbryderen.

  • Kontrollér belastningen

Enheden er ikke klar til parring, efter at enheden er fjernet fra appen.

Nulstil til fabriksindstillingerne, se Manuel nulstilling af enheden

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Enheden kan ikke oprette forbindelse til hubben. Når du har trykket 3 gange, blinker enhedens LED grønt/rødt i 30 sek.

BEMÆRK: Dette gælder ikke for nyere Zigbee®-modeller.

Parringstilstanden er ændret.

  1. Nulstil enheden til fabriksindstillingerne.
  2. Efter nulstilling skal du trykke på det øverste højre hjørne af afbryderen 4 gange og derefter holde den nede i 20 sek., indtil LED'en blinker rødt.

    Enheden skulle nu genstarte i den korrekte tilstand.

  3. Efter genstart skal du trykke 3 gange på øverste højre hjørne af afbryderen for at starte parringstilstand.

    LED'en blinker orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?