DUG_Trådløs jalousi styring for indbygning (puck)_WH-08

Parring af batteritryk med mikromodul-jalousistyring (puck)

  1. Tryk kortvarigt på den øverste trykknap 5 gange hurtigt efter hinanden på den trådløse kontakt.
    Statuslysdioden blinker grønt.

  2. ADVARSEL
    FARE FOR ELEKTRISK STØD
    • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
    • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
    Følg en af valgmulighederne for at parre pucken:
    • Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på pucken.
    • Tryk kortvarigt på den højre mekaniske trykknap 5 gange hurtigt efter hinanden.
    Statuslysdioden blinker grønt på pucken.
    BEMÆRK: Hvis Puck'en er placeret bag den mekaniske dobbelttrykknap, er status-LED'en ikke synlig.

    Jalousiet bevæger sig op og ned et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på batteritrykket og pucken. Pucken kan nu styres af batteritrykket.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?