DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Quick Home Connect

Quick Home Connect est une solution de connectivité sans fil pour les appareils Zigbee sans avoir besoin d'un concentrateur ou d'une application pour smartphone. Quick Home Connect est votre point de départ pour l’automatisation domestique sans fil. Il assure des fonctions telles que la commutation, la variation et la commande des volets à l’aide du commutateur sans fil connecté (ci-après dénommé commutateur sans fil) via un réseau Zigbee.

Le Sans fil commutateur est un interrupteur à bouton-poussoir sans fil alimenté par batterie qui est utilisé pour contrôler les appareils Zigbee (tels que variateur, volet, interrupteur et prise) dans le même réseau Zigbee.

Limitations

  • Quick Home Connect sert uniquement de solution de contrôle de pièce.

  • Avec un commutateur sans fil 1 Bouton, vous ne pouvez pas mélanger la commande de l’éclairage et celle des volets. Cependant, avec un commutateur sans fil 2 Boutons, vous pouvez affecter une sortie pour la variation/commutation et l’autre pour la commande de l’obturateur, ou vice versa.

  • Cette solution ne prend pas en charge les fonctionnalités de contrôle à distance, d’utilisation d’applications pour smartphone ou de planification.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?