DUG_Rörelsedetektor_WH-05

Exempel på automatisering (med input från extern sensor)

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automatisering som tänder ljuset i entrén med 50 % ljusstyrka när rörelse detekteras och en minuts fördröjning innan vardagsrumsljuset tänds.
OBS: Det är obligatoriskt att skapa två automatiseringar. Först tänder du dimmerbelysningen med 50 % ljusstyrka när rörelse detekteras. Sedan släcker du dimmerbelysningen när rörelsen inte längre detekteras. 
Dimmern stängs inte av automatiskt förrän du har skapat en ny automatisering.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Automatiseringar > för att skapa en automatisering.
  3. Tryck på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status och hitta din sensor i listan över enheter.
  4. Tryck på Rörelsedetektor > Rörelsedetektering > Identifierad > Ställ in (A).
    OBS: Du behöver inte ställa in villkoret När eftersom dimmern startar när rörelse detekteras.
  5. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > Dimmer.
  6. Ställ in ljusstyrkan på 50 % med skjutreglaget och tryck på Ställ in (B).
    FÖRSLAG: Om du lägger till ljusstyrkenivån tänds ljuset när automatiseringen aktiveras. Du behöver inte lägga till en uppgift för att slå på dimmern separat.
  7. Tryck på Lägg till en åtgärd > Vänta.
    Skärmen Lägg till en väntan visas.
  8. Välj en fördröjningstid på en minut för att utlösa en åtgärd och tryck på Ställ in.
  9. Tryck på Lägg till en åtgärd > Styr enheter > Ljus.
  10. Tryck för att tända belysningen.
  11. Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på (C).
  12. Ange automatiseringens namn (D) och tryck på Spara (E).

När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatiseringar. Du kan aktivera automatiseringen med skjutreglaget.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?