Beispiel für eine Automatisierung
Der Dimmer wird erst automatisch ausgeschaltet, wenn Sie eine weitere Automatisierung erstellen.
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . 
- Tippen Sie auf Automatisierungen >  , um eine Automatisierung zu erstellen. 
- Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen > Änderung des Gerätestatus und suchen Sie den Sensor in der Geräteliste.
- Tippen Sie auf Bewegungssensor > Bewegungserkennung > Erkannt > Einstellen (A).
- Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Eine Aktion hinzufügen > Ein Gerät steuern > Dimmer.
- Stellen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler auf 50 % ein und tippen Sie auf Einstellen (B).
- Tippen Sie auf Eine Aktion hinzufügen > Warten.Der Bildschirm Wartezeit hinzufügen wird angezeigt.
- Wählen Sie eine einminütige Zeitverzögerung für die Auslösung einer Aktion aus und tippen Sie auf Einstellen.
- Tippen Sie auf Eine Aktion hinzufügen > Steuergeräte > Beleuchtung.
- Antippen, um das Licht einzuschalten.
- Durch Tippen auf (C) können Sie das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht. 
- Geben Sie den Namen der Automatisierung (D) ein und tippen Sie auf Speichern (E).
Sobald die Automatisierung gespeichert ist, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt. Sie können auf den Schalter an der Automatisierung tippen, um sie zu aktivieren.