DUG_Rörelsedetektor_WH-05

Ställa in enhetens känslighet

Med appen Wiser Home kan du ställa in sensorns känslighetsnivåer.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Rörelsedetektor > Känslighet (A) för att välja ett av följande alternativ (B):
    • Låg

    • Medium

    • Hög

    OBS: Känsligheten är inställd på Medium som standard.
    FÖRSLAG:
    • Du kan dessutom ändra sensorns känslighetsnivåer genom att trycka på fliken Kontroll Rörelsedetektor > Enhetsinställningar > Känslighet (A).

    • Att justera känsligheten kan öka eller minska de händelser som sensorn upptäcker. Om du väljer känslighetsnivån ”Hög” identifieras minsta rörelse.

  3. Tryck på Klart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?