DUG_Rörelsedetektor_WH-05

Byte av batterier

För att byta ut batterierna:
  1. Vrid sensorn moturs för att låsa upp den från basplattan.
  2. Ta bort skruvarna på batteriets hölje för att komma åt batterierna.
  3. Sätt i batterierna med rätt polaritet och sätt sedan tillbaka batterihöljet.
    LED-lampan blinkar grönt sju gånger och slutar sedan blinka.
    OBS: Se till att triangelmarkeringen på batteriets hölje och sensor är justerad.
  4. Dra åt skruven som håller sensorn och dess batterihölje.
  5. Placera sensorn på basplattan och vrid den sedan medurs tills den låses på basplattan.
    VIKTIG: Destruera förbrukade batterier enligt gällande föreskrifter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?