DUG_Sensor teto_WH-06

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração exemplifica como criar uma automatização que acende a luz na entrada com um brilho de 50% quando o movimento é detetado e um atraso de um minuto antes de ligar a luz da sala de estar.
NOTA: É obrigatório criar duas automatizações. Em primeiro lugar, ligue a luz do regulador com uma luminosidade de 50% quando é detetado movimento. Em segundo lugar, desligue a luz do regulador quando o movimento já não for detetado. 
O regulador não se desliga automaticamente até ser criada outra automatização.
  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Toque em Automatizações > para criar uma automatização.
  3. Toque em Adicionar condições > Alteração do estado do dispositivo e localize o seu sensor na lista de dispositivos.
  4. Toque em Sensor teto > Deteção de movimento > Detetado > Definir (A).
    NOTA: Não é necessário definir a condição Quando, uma vez que o regulador liga quando é detetado movimento.
  5. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação > Controlar um dispositivo > Regulador de luz.
  6. Defina a luminosidade para 50% utilizando a barra deslizante e toque em Definir (B).
    SUGESTÃO: Adicionar o nível de luminosidade acenderá a luz quando a automatização é acionada. Não é necessário adicionar uma tarefa para ativar o Regulador de luz em separado.
  7. Toque em Adicionar uma ação > Esperar.
    Surge um ecrã de Adicionar uma espera.
  8. Selecione uma duração de atraso de um minuto para acionar uma ação e toque em Definir.
  9. Toque em Adicionar uma ação > Dispositivos de controlo > Luz.
  10. Toque para ligar a luz.
  11. Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização tocando em (C).
  12. Introduza o nome da automatização (D) e toque em Guardar (E).

Quando a automatização está guardada, é visível no separador Automatização. Pode tocar no seletor de ativação/desativação para ativar a automatização.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?