DUG_Power_Micromodule_WH-05

Automaation muokkaaminen

Automaation muokkaaminen:
  1. Napauta Aloitusnäytöllä kohtaa > Automaatio.
  2. Napauta automaatiota, jota haluat muokata.
  3. Muokkaa automaatiota ‑sivulla voit tehdä seuraavaa:
    • Vaihda kuvake.
    • Nimeä automaatio uudelleen.
    • Muuta ehtoa tai toimenpidettä.
  4. Poista ehto tai toimenpide pyyhkäisemällä sitä vasemmalle ja valitsemalla .
  5. Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla Sitten -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan.
  6. Lisää uusi ehto tai toimenpide, ja valitse Tallenna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?