DUG_Power_Micromodule_WH-05

Laitteen sijainnin säätäminen

Lisää moduuli Wiser Home -sovelluksella mihin tahansa huoneeseen (kuten olohuoneeseen, makuuhuoneeseen jne.).
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Valitse Laitteet > Laitteet > Lämminvesivaraaja > Sijainti (A) määrittääksesi moduulin olemassa olevaan huoneeseen tai uuteen huoneeseen (B), ja valitse sitten Vahvista.
    HUOMAUTUS: Valitse Poista huoneesta poistaaksesi laitteen olemassa olevasta huoneesta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?