DUG_Power_Micromodule_WH-05

Tietoja laitteesta

Wiser-mikromoduuli, jäljempänä moduuli, on tarkoitettu kuormien kytkentään (enintään 3 000 W resistiivinen), kuten kuumavesisäiliö tai pistorasia. Yhdessä Wiser‑sovelluksen kanssa energiankulutusta voidaan mitata ja moduulia voidaan käyttää kuormanhallintaan tai kysynnänjoustoon. Kuorman erotusta käytetään sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Kysynnänjousto tarkoittaa laitteiden automaattisen ohjauksen tai rajoituksen mahdollisuutta energiantoimittajalta älykkääseen mittariin lähetettävillä signaaleilla.
Samaan järjestelmään voi lisätä enintään 20 moduulia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?