DUG_Power_Micromodule_WH-05

Automaation luominen

Seuraavassa on esimerkki automaation luomisesta, jotta lämminvesivaraaja voidaan kytkeä pois päältä, kun se ylittää tehorajan.
HUOMAUTUS: Tämä automaatioesimerkki koskee vain käyttäjiä, joilla on asennettuna PowerTag ja moduuli yhdessä.
Automaation luominen:
  1. Napauta Aloitusnäytöllä > Automaatio > .
  2. Valitse ja sitten kuvake, joka vastaa parhaiten automaatiotasi.
  3. Kirjoita automaation nimi (A), ja valitse jokin seuraavista täytettävistä ehdoista (B).
    • Kaikki ehdot: kaikkien ehtojen on täytyttävä, jotta automaatio käynnistyy
    • Mikä tahansa ehto: minkä tahansa ehdon on täytyttävä, jotta automaatio käynnistyy.
  4. Valitse Lisää ehtoja (C) ja valitse jokin seuraavista (D):
    • Laitteen tilan muutos (Valitse laite)
    • Poissa-tila (Ota käyttöön tai poista käytöstä)
    HUOMAUTUS: Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.

  5. Valitse laite (E), joka asettaa ehdon, ja valitse sitten Välitön teho (F).
  6. Napauta yli (G), syötä tehoarvo kenttään (H) ja valitse Aseta.
    HUOMAUTUS: Voit poistaa lisätyn ehdon pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .
  7. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin seuraavista (I):
    HUOMAUTUS: Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.
    • Laitteen hallinta: valitse laite, jonka haluat käynnistää.
    • Lähetä ilmoitus: ota automaation ilmoitus käyttöön.
    • Aktivoi tilanne: valitse tilanne, jonka haluat käynnistää.
    • Viive: tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.
  8. Valitse Laitteen hallinta > Lämminvesivaraaja, ja napauta sitten kytkeäksesi PÄÄLLE/POIS.
    HUOMAUTUS: Oletusasetuksena tila on pois päältä.
  9. Valitse Aseta ja Tallenna.
    Tallennettu automaatio näkyy Automaatio-sivulla. Ota automaatio käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla vaihtokytkintä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?