DUG_Micromódulo_de_Potência_WH-06

Editar uma automatização

Para editar uma automatização:
  1. No ecrã Inicial, toque em > Automatização.
  2. Toque na automatização que pretende editar.
  3. Na página Editar automatização, pode:
    • Alterar o ícone.
    • Mudar o nome da automatização.
    • Alterar a condição ou ação.
  4. Remova a condição ou ação, arrastando-a para a esquerda e tocando em .
  5. Para alterar a ordem das ações, toque na opção Então, pegue numa ação, depois arraste e largue na posição pretendida.
  6. Adicione uma nova condição ou ação e, depois, toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?