DUG_Micromódulo_de_Potência_WH-06

Definir a localização do dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, adicione o módulo a qualquer divisão (como, p. ex., sala de estar, quarto, etc.).
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Equipamentos > Aquecedor de água > Localização (A) para atribuir o módulo a uma divisão existente ou a uma nova divisão (B) e toque em Enviar.
    NOTA: Toque em Remover da divisão para remover o dispositivo da divisão existente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?