DUG_Power_Micromodule_WH-06

Tarif

Réglez le tarif dans l'application Wiser Home pour voir les coûts énergétiques et les informations de facturation.

Le calcul précis de la consommation d'énergie en temps réel est basé sur le type de contrat et les informations tarifaires spécifiques. Pour garantir un calcul précis des coûts, il est important de fournir les détails corrects de votre tarif. Cela permet au système de refléter le coût réel de votre consommation d'énergie, ce qui vous aide à mieux comprendre votre consommation d'énergie et à gérer efficacement vos dépenses.
Le coût de la consommation d'énergie est basé sur le type de contrat :

  • Tarif standard

  • Tarif heures pleines / heures creuses

  • Pas de contrat

Pour plus d'informations sur leRéglage du tarif, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du système respectif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?