DUG_Power_Micromodule_WH-06

Réglage des alarmes

L’application Wiser Home vous permet de configurer des alarmes pour avertir de la surconsommation ou de l’absence de consommation des charges.

NOTE: Chaque appareil peut avoir une alarme de surconsommation et une alarme d’absence de consommation.
Pour configurer les alarmes :

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Compte utilisateur > Notifications et alarmes > Créer une nouvelle alarme.

  3. Sélectionnez le type d’alarme.

    • Surconsommation

    • Pas de consommation

  4. Sélectionnez un appareil dans la liste (A) et appuyez sur Suivant.

  5. Activez l’interrupteur à bascule (B) pour régler l’alarme.

  6. Appuyez sur (Watts) et saisissez une valeur pour enregistrer une limite de puissance.

  7. Appuyez sur (Pendant), sélectionnez une limite de temps et appuyez sur Enregistrer (C).

  8. Appuyez sur Sauvegarder.

CONSEIL : Vous pouvez également activer/désactiver l’appareil lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?