DUG_Power_Micromodule_WH-06

Au sujet de l’appareil

Le micromodule de puissance Wiser (ci-après dénommé module) est destiné à commuter des charges (résistives jusqu’à 3 000 W) telles qu’un ballon d’eau chaude ou un socle de prise de courant. En combinaison avec l’application Wiser, la consommation d’énergie peut être mesurée et le module peut servir à du délestage de charges ou à une réponse à la demande. Le délestage est utilisé pour équilibrer la demande et la fourniture d'électricité. La réponse à la demande fait référence à la capacité des appareils à être automatiquement contrôlés ou limités par des signaux envoyés par votre fournisseur d'alimentation à votre compteur intelligent.
Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 modules dans le même système.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?