DUG_Power_Micromodule_WH-06

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre module avec la Passerelle Wiser pour accéder au chauffe-eau et le contrôler.
Pour appairer l’appareil :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > > Appareils > Micromodule de pilotage .
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Appareils > Micromodule de pilotage.
    NOTE: L’écran suivant illustre le processus d’appairage de l’appareil.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.

  4. Appuyez sur Suivant, suivez l’une de ces options pour appairer le module selon votre installation :
    • Appuyez brièvement sur le bouton de configuration/réinitialisation du module 3 fois.
    • Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir mécanique 3 fois.

      La LED clignote d’abord en orange.

  5. Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert.
    L’appareil est appairé.
  6. Appuyez sur Suivant > et sélectionnez un Type d’appareil :
    • Chauffe-eau : Passez à l’étape 6.
    • Personnalisé : Vous pouvez définir le type d’étiquetage de votre choix.
      • Choisissez l’icône de votre choix (A) et appuyez sur Sauvegarder (B).

  7. Appuyez sur pour saisir le nom de l’appareil.
  8. Appuyez sur Suivant et attribuez l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Envoyer.
    IMPORTANT: L’écran suivant affiche la page Paramètres de l’équipement, dans laquelle vous avez la possibilité de configurer les paramètres lors du processus d’appairage ou ultérieurement. Si vous préférez les configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d’informations sur les paramètres de l’équipement, consultez la section Configuration de l’appareil.
  9. Appuyez sur et saisissez une valeur de Puissance Nominale.
    IMPORTANT:
    • La puissance maximale consommée par l’appareil contrôlé par le module est appelée Puissance nominale. Il s’agit de la puissance maximale que le module peut gérer.

    • Par défaut, la valeur est 2 000 W. La puissance nominale doit être comprise entre 0 et 3 000 W.

    NOTE: La valeur de puissance nominale ne sera utilisée que pour les mises à jour futures dans l’application Wiser Home.
  10. Appuyez sur Suivant pour attribuer l’appareil à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.
  11. Appuyez sur Envoyer.

    Une fois l’appareil appairé, un écran d’appairage réussi s’affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    Maintenant, vous pouvez voir le variateur nouvellement ajouté sur l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?