DUG_Power_Micromodule_WH-06

Création d’un automatisme

L’exemple suivant illustre la création d’un automatisme pour éteindre le chauffe-eau lorsqu’il dépasse la limite de puissance.
NOTE: Cet exemple d’automatisme s’applique uniquement aux utilisateurs avec PowerTag et module installés ensemble.
Pour créer un automatisme :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Automatismes > .
  2. Appuyez sur et choisissez l’icône représentant le mieux votre automatisme.
  3. Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes à remplir (B).
    • Toutes les conditions : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme
    • Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil)
    • Mode Absence (activez ou désactivez)
    • Changements de prix de l’énergie(Pour définir la limite du prix de l'énergie)
      NOTE: Cette condition n'est disponible que si votre tarif est défini sur Heures pleines/Heures creuses ou Dynamique. Reportez-vous à Réglage du tarif
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.

  5. Sélectionnez un appareil (E) qui définira la condition puis sélectionnez Puissance instantanée (F).
  6. Appuyez sur plus que (G), saisissez une valeur de puissance dans le champ (H) et appuyez sur Enregistrer.
    NOTE: Pour supprimer une condition supplémentaire, balayez vers la gauche et appuyez sur .
  7. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (I) :
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
    • Contrôler un appareil : Sélectionnez un appareil à déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attendez : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.
  8. Appuyez sur Contrôler un appareil > Chauffe-eau, puis appuyez pour activer/désactiver.
    NOTE: Par défaut, l’état est sur « Arrêt ».
  9. Appuyez sur Enregistrer puis sur Sauvegarder.
    L’automatisme sauvegardé s’affiche sur la page Automatismes. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer/désactiver l’automatisme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?