DUG_Termostanto_WH-09

Google Home

O Google Home é uma marca de comando por voz inteligente que funciona de forma semelhante à Alexa da Amazon. O utilizador pode dizer uma série de comandos para solicitar informações ou pedir ao Google Assistant para realizar uma ação.

Comandos comuns do Wiser para o Google Home:

  • Consulta: "OK, Google, a água quente está ligada?"

  • Comando de água quente: "OK, Google, ligar/desligar a água quente"

  • Temperatura da divisão: "OK, Google, qual é a temperatura do(a) (nome da divisão)?"

  • Definir a temperatura: "OK, Google, definir o/a (nome da divisão) para XX graus"

  • Aumentar a temperatura: "OK, Google, aumentar o ponto de regulação em XX graus"

  • Definir a temperatura: "OK, Google, definir o/a (nome da divisão) para XX graus"

Alterações efetuadas com o Google Home

Todas as alterações efetuadas através de um comando de voz relacionado com o termóstato da divisão são válidas durante uma hora ou até ao próximo evento agendado. O utilizador não pode alterar esta ação. Isto também se aplica aos aumentos iniciados a partir do termóstato da divisão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?