DUG_Rumtermostat_WH-09

Google Home

Google Home är ett varumärke med smarta högtalare som fungerar på samma sätt som Amazon Alexa. Användaren kan tala en mängd kommandon för att begära information eller be Google Assistant att utföra åtgärder.

Vanliga Wiser-kommandon för Google Home:

  • Fråga: ”OK Google, är varmvattnet på?”

  • Varmvattenkommando: ”OK Google, slå på/av varmvattnet.”

  • Rumstemperatur: ”OK Google, hur varmt är det i (rumsnamn)?”

  • Börtemperatur: ”OK Google, ställ in (rumsnamn) på XX grader”

  • Öka temperaturen: ”OK Google, öka börvärdet med XX grader”

  • Börtemperatur: ”OK, Google, ställ in (rumsnamn) på XX grader.”

Ändringar gjorda med Google Home

Alla ändringar som görs via ett röstkommando som är relaterat till rumstermostat och som gäller i en timme eller till nästa schemalagda händelse. Användaren kan inte ändra denna åtgärd. Detta gäller även ökningar som initieras från rumstermostaten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?