DUG_Rumtermostat_WH-09

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) är en intelligent personlig assistent som utvecklats av Amazon™ och kan interagera med andra.

Vanliga Wiser-kommandon för Alexa (endast på engelska)

  • Upptäck enheter: “Alexa, discover devices”

  • Minska temperaturen: “Alexa, decrease the upstairs by 4 degrees”

  • Öka temperaturen: ”Alexa, increase the temperature upstairs by 3 degrees”

  • Börtemperatur: ”Alexa, set the upstairs to 20 degrees”

  • Fråga om temperatur: ”Alexa, what is the upstairs temperature?”

  • Hämta börvärdet: ”Alexa, what is the upstairs set to?”


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?